Puede configurar un bloque de funciones con una reserva de memoria para evitar que sus instancias de bloque de funciones tengan que copiarse a nuevas ubicaciones de memoria durante un cambio en línea. Esto puede ocurrir cuando se realizan cambios en la declaración, por ejemplo, añadiendo variables al bloque de funciones. Con reservas de memoria, este tipo de cambio en línea funciona más rápido y se producen menos problemas. Cuando se agota la reserva de memoria, aparece un mensaje antes de realizar el cambio en línea.




AVISO

La reserva de memoria para un bloque de funciones se configura mejor antes de descargar la aplicación al controlador por primera vez. Si la reserva de memoria se configura cuando la aplicación existe en el controlador, entonces es necesario un cambio en línea más complicado.